This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:确认寿命终止 (EOL) 估计 P82B715DR

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, P82B715, TCA9517A, TCA9617B, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611319/p82b715-confirmation-on-end-of-life-eol-estimation-p82b715dr

部件号: P82B715
主题中讨论的其他器件: P82B96TCA9517A、TCA9617BTCA9517

您好团队:

我们目前正在使用 P82B715DR 电源管理连接。 作为持续产品重新设计活动的一部分、我们审查了上的组件生命周期信息 器件专家 、表示 P82B715DR 具有 预计 EOL 为 6.1 年

您能否确认此信息是否准确?

此外、我们还在探索 替代或直接替换‑在替换组件中 可提供 A 最低生命周期/EOL 超过 7 年 。 如果可用、请在更长的预期生命周期内分享任何合适的更换建议或兼容部件。

您在这方面的支持将帮助我们完成重新设计、并确保器件在‑μ s 内的长期可用性。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    我不确定是什么器件专家、但我假设它是一个第三方、负责分析大型数据集以确定器件的估计 EOL。  

    很难确定此器件的 EOL 日期。 P82B715 和 P82B96 是类似的长电缆 I2C 缓冲器类别、目前在 I2C 缓冲器产品组合中是同类产品中唯一的 2 种。  

    鉴于这些器件用于利基应用、价格更高并且位于较旧的工艺节点上、我想 6.1 年可能是准确的估算、具体取决于市场在 I2C 缓冲方面的进展情况、特别是长电缆缓冲情况、但我无法保证确实如此。  

    如果您希望使用具有较长期可用性的缓冲器、则 TCA9517/TCA9517A (最重要的是 TCA9617B)等缓冲器因其在多个竞争对手中的受欢迎程度和 P2P 特性而估计市场上的时间会更长。 虽然这些缓冲器不一定是长电缆缓冲器、但它们仍然可以缓冲 400pF 和 550pF 的电容负载 (TCA9617B)。  

    3000pF 和 4000pF 负载特定于 P82 系列。  

    您在应用中驱动多少容性负载? TCA9617B 也许能够满足这一需求。  

    此致、

    Tyler