This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:LVDS 分离器

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31, SN65LVCP22, SN65LVDS250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606980/sn55lvds31-lvds-splitter

部件号: SN55LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVCP22SN65LVDS250

您好、

我有一个处理器接口、可以直接使用 LVDS 接口连接 LCD、这与 LCD 很好

LVDS_CLK_P
LVDS_CLK_N
LVDS_D0_P
LVDS_D0_N
LVDS_D1_P
LVDS_D1_N
LVDS_D2_P
LVDS_D2_N
LVDS_D3_P
LVDS_D3_N

现在,我想在同一个接口上创建一个 parllel 显示器,驱动程序 IC SN55LVDS31 是否满足要求?

在这种情况下如何建立联系?

它是否支持 1024 * 768 XGA 模式、或 1280 * 800 或 1366 x 768 (HD) 分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    为了确保我正确了解您的用例、源处理器通过 LVDS 输出视频信号、LCD 有一个接受 LVDS 作为输入的处理器/MCU、您希望将相同的数据显示到第二个显示器上。 是这样吗? 如果是、源处理器输出的 LVDS 信号的最大频率是多少? 第二个显示屏采用什么类型的信号作为输入?  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复、

    第 1 个 LCD 具有 LVDS 输入

    第 2 个 LCD 可以具有 LVDS 输入、也可以使用 LVDS 至 HDMI 转换器将相同的输入传输到 HDMI 作为输出

    低于 LVDS 通道的规格

    单 4 通道支持 720p60、最高 1366×768p60 或 1280×800p60

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    今天是一个公共假日。 请帮助我们提供一些反馈、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    您能否分享您尝试做什么的原理图/方框图并对 LVDS 信号链中的每个 IC 进行标记? 我不确定  SN55LVDS31 如何 适合您所描述的该系统。 所有该器件都将单端信号转换为高达 400Mbps 的差分 LVDS 信号。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的答复

    基本上、我在处理器上只有一个 LVDS 接口、可以驱动两个显示器(并行,相同的数据)

    请参阅附件中的方框图、&告诉我如何 使用 TI 芯片实现这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否分享单个 LVDS 对处理器 LVDS 输出可达到的最大数据速率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt、请点击下面的链接查找详情

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    从您发送的方框图来看、您似乎不需要诸如 SN55LVDS31 之类的 LVDS 驱动器来将单端信号转换为 LVDS、因为该处理器已经在输出 LVDS。 您只需要一个缓冲器即可将 LVDS 信号重新驱动到第二个显示屏。 我建议使用 SN65LVCP22 等交叉点开关、该开关可配置为采用单个 LVDS 输入并在 2 个输出之间重新驱动它(见下文)。 您将需要 5 个器件、每个器件将处理器中的一个 LVDS 流作为输入。 OUT0 可以进入 LCD1、OUT1 可以进入 LCD2。 SN65LVCP22 支持高达 1Gbps 的数据速率、因此这应适用于您的应用。

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复

    他们的任何单芯片解决方案都是相同的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    这需要一个 10 通道交叉点开关、而我们没有该开关。 我们确实有 4 通道版本、例如 SN65LVDS250、它们会将器件数量从 5 个减少到 3 个、因为一次需要 2 个输入。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的答复、

    1.如果我们决定分离 RGB 信号而不是 LVDS、您可以建议类似的源类型

    24 位并行 RGB、高达 1366x768p60 或 1280x800p60。

    2.如果我们决定分离 MIPI DSI 信号而不是 LVDS、您可以建议类似类型的偏移吗

    •支持具有 LCDIF 像素的 4 通道 MIPI DSI 显示;
    •符合 MIPI DSI 规范 v1.2 和 MIPI D-PHY
    规范 v1.2;
    •支持 1080p60 或 1920x1200p60 等分辨率;
    •每个通道的最大数据速率为 1.5Gbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:  

    没有适用于 RGB 和 MIPI D-PHY 的分离器解决方案。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 j:

    感谢您的答复、

    完全像信号分离器一样爬虫、但任何其他方式、通过它我们可以满足目的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TS3DV642-Q1 等器件 能够 在数据速率高达 6Gbps 的情况下与 MIPI D-PHY 配合使用、但可能不适用于分辨率要求和分离器实现。

    谢谢您、
    Arya