This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于使用 1 个 P82B96 压差的问题

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611157/p82b96-question-about-using-1-pieace-of-p82b96

部件号: P82B96

请帮助回答客户提出的以下两个问题。

1) 客户了解 P82B96DGKR 的标准用法是在“Master - P82B96DGKR ~(电缆)~ P82B96DGKR- Slave“配置中使用 2 条 I2C 通信线路、但在“Master ~(电缆)~ P82B96DGKR- Slave“配置中是否只使用 1 条?

客户目前正在考虑我们是否可以消除主侧的 P82B96DGKR、并仅在从侧继续。

2) 客户要求告知他们 P82B96 DGKR 的 Tx、Ty VOL 的电气特性? 他们在查看数据表时、仅列出了 Sx 和 Sy 中的 VOL 特性。

考虑上述 (1) 的配置时、客户要求我们提供 Tx 和 Ty VOL 的条件和温度特性、因为它们需要指定。

客户电源电压为 VCC = 4.5V 至 5.5V。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takashi、

    [引述 userid=“668569" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611157/p82b96-question-about-using-1-pieace-of-p82b96

    1) 客户了解 P82B96DGKR 的标准用法是在“Master - P82B96DGKR ~(电缆)~ P82B96DGKR- Slave“配置中使用 2 条 I2C 通信线路、但在“Master ~(电缆)~ P82B96DGKR- Slave“配置中是否只使用 1 条?

    客户目前正在考虑我们是否可以消除主侧的 P82B96DGKR、并仅在从侧继续。

    [/报价]

    这是可行的。 使用两个 P82B96 的主要原因是、最高 4000pF 的大电容负载需要大电流驱动。  

    如果客户的电容负载降低、比如<400pF、那么 1 - P82B96 就可以工作。  

    [引述 userid=“668569" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611157/p82b96-question-about-using-1-pieace-of-p82b96

    2) 客户要求告知他们 P82B96 DGKR 的 Tx、Ty VOL 的电气特性? 他们在查看数据表时、仅列出了 Sx 和 Sy 中的 VOL 特性。

    考虑上述 (1) 的配置时、客户要求我们提供 Tx 和 Ty VOL 的条件和温度特性、因为它们需要指定。

    客户电源电压为 VCC = 4.5V 至 5.5V。

    [/报价]

    VOL 和 IOL 特性可在缓冲输出侧(传输侧)的数据表中的建议运行条件中找到。  

    请参阅指定 VOL 处 IOL 的 Tx 和 Ty 规格。  

    这些均在自然通风条件下的工作温度范围(–40°C 至 85°C) 内提供保证。  

    此致、

    Tyler