This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:充电端口控制器是否支持 eUSB 重复器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221, TPS2546, TPS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610619/tusb2e221-is-charging-port-controller-available-with-eusb-repeter

器件型号: TUSB2E221
主题中讨论的其他器件: TPS2546TPS2521

您好的团队、

客户询问是否可以在 Type-A 连接器和 TUSB2E221 之间使用 TPS2546。 您能否检查是否可能、并分享在启用 TPS2546 之前是否应启用中继器等任何提示。 image.png

 

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    客户尝试通过添加 TPS2546 来添加什么? TUSB2E221 已支持 CDP BC1.2 功能、客户是否需要其他功能?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TPS2546 用于实现 BC1.2、VBUS 电流限制和负载 SW。 我无法识别 TUSB2E221 支持 BC1.2、因此、您是否建议 TUSB2E221 支持 BC1.2、并使用其他具有电流限制功能的器件(如 TPS2521)、以便 DP/DN 直接连接到 TUSB2E221?

    无论如何、我想知道映像的配置是否可以接受。

    此致
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    如果客户只需要 BC1.2 功能而不需要负载开关功能、并且只需要 CDP 功能、则使用 TUSB2E221 应该能够支持该功能、是的。

    如果客户仍想使用 TPS2546、则需要禁用 TUSB2E221 上的 BC1.2 功能、因为路径上只应有一个 BC1.2 控制器。 否则 图片中的连接应该是可以的。

    谢谢、

    Ryan1.