This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT22:SN65EPT22 输出电流

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608982/sn65ept22-sn65ept22-output-current

器件型号: SN65EPT22

早上好。

我想知道 LVPECL 输出的最大电流是多少。

在旧硬件设计中、输出下拉电阻(330 Ω)连接到 GND、而不是 Vcc - 2V、这意味着当 Vout = VOH=+2、2V 时为+6、7mA、当 Vout = Vol =+1、44V 时为+4、4mA。 输出下拉电阻连接到 Vcc-2V 时的电流值、当 Vout = VOH=+2、2V 时为+20mA、当 Vout = VoL=+1、44V 时为+4、8mA。  Vout = VOH 时的电流差是否应该成为一个问题?

此致、

Vincent Marsaud

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:  

    您能分享一个原理图并说明所讨论的内容吗? 除了接收器端接外、您是否还具有下拉电阻器?  

    如果您只想知道器件的最大输出电流、那么它是 50mA。 但是、您还需要记住总体功率耗散是多少、以免损坏器件。  

    此致、

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt!