This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT348:有关 SN65LVDT348 中端接电阻器的问题。

Guru**** 2915020 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT348, DSLVDS1048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610742/sn65lvdt348-question-about-termination-resistor-in-sn65lvdt348

器件型号: SN65LVDT348
主题中讨论的其他部件: DSLVDS1048

大家好:

我的一个客户正在考虑同时使用 SN65LVDT348PWR 和 DSLVDS1048PWR
选择合适的下一款产品。

目前、他们有关于 SN65LVDT348 的问题如下。
你能给我一个答复吗?

Q
SN65LVDT348 端接电阻器为 110 Ω。  
为什么像 DSLVDS1048 一样、电阻值为 110 Ω 而不是 100 Ω?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:  

    这是一个旧器件、因此我不知道设计人员当时决定使用 110 欧姆的确切原因。 但是、TIA/EIA-644 LVDS 标准规定端接电阻范围为 90 至 132 Ω、因此该 110 Ω 端接仍适用于标准 LVDS 应用。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    非常感谢您的迅速答复。

    您的回复对客户和我都很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。