This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:某些 DS90UB947 器件中发现雪花显示器异常

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602909/ds90ub947-q1-a-snowflake-display-abnormality-was-found-in-some-ds90ub947-devices

器件型号: DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他器件: test2.

亲爱的朋友

DS90UB947 的更多信息。 一些 DS90UB947 设备中发现雪花显示异常。 我们做一些测试尝试修复它:

测试 1:要使用较低的 LVDS 时钟、雪花现象将消失

测试 2:基于在测试 1 测试的下部 LVDS 时钟、加热 DS90UB947、将出现雪花现象。

 

问:如何解决这个问题?

 

------------------------

好极了

建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../video_2800_1_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    我有关于系统和故障模式的一些问题:

    1. 是否所有涉及的系统都会发生这种情况?
      • 在整个系统中有多少系统受到影响? (受影响/总计)
      • 这种异常是在启动时还是在运行时发生?
      • 系统每次下电上电/初始化时是否都会发生这种情况?
    2. 如果某些系统未出现异常、是否存在针对 IC 的 ABA 交换?
      • 结果如何?

    3. LVDS CLK 降低、我想进一步了解这一点。
      1. 屏幕闪烁的原始 PCLK 频率或视频时序是多少?
      2. 临时解决该问题的 PCLK 频率或视频时序降低了多少?
      3. 器件加热到什么温度?

    这些答案将指导对此现象的调试方向、如果您能尽快提供相关信息、我们可以重点介绍后续步骤、敬请告知。

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miguel

    >>我有几个关于系统和故障模式的问题:
    >>
    >>1 是否会在所有涉及的系统上发生这种情况?
    并非全部如此。

    >>>1.1 在整个系统中有多少系统受到影响? (受影响/总计)
    300/10000

    >>1.2 这种异常是在启动时还是在运行时发生的?
    两者可兼得。

    >>1.3 系统每次开机/初始化时是否会发生这种情况?
    是的。

    >>2 如果某些系统没有出现异常、是否有 IC 的 ABA 交换?
    是的、已尝试 ABA 交换。

    >>2.1 这方面的结果是什么?
    雪花显示异常、遵循 UB947。

    >>>3 LVDS CLK 降低了、我想了解有关这方面的更多详细信息。
    >>3.1 屏幕闪烁的原始 PCLK 频率或视频时间是多少?
    原始 PCLK 频率 116985KHz。

    >>3.2 临时解决该问题的 PCLK 频率降低或视频时间减少了多少?
    较低的 PCLK 频率为 112511KHz。

    >>3.3 设备的加热温度是多少?
    85 摄氏度

    >>这些答案将指导这种现象的调试方向,请告诉我,如果你能尽快提供信息,我们可以集中在后续步骤.

    -----

    好极了

    建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    感谢您提供有条理的信息。 此时、我认为我们应该验证勘误实现是否正确配置、如本例中复制所涉及的温度敏感性所示。

    遗憾的是、我无法分享此公开格式的示例初始化代码、因为它是 NDA 机密信息、但我将通过电子邮件与您联系、其中包含此示例。

    您能否检查或共享初始化代码以确保勘误表的所有组件都已实现?

    我的电子邮件地址是 m-bolante@ti.com

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    这根本不起作用。

    -----

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:  

    感谢您的检查和确认。

    我将在电子邮件中附加更多信函、以保护 NDA 初始化代码、但这些操作的汇总列表如下:

    1. 我们来表征不同条件下抖动的 RX 规格
      • 正常单元和异常单元
      • 正常温度和高温下运行
      • 在正常 PCLK 下且降低 PCLK

    2. IC 信息(通过电子邮件披露)

    这些数据点的目的是确定是否存在影响器件功能的系统级边缘。

    让我们离线跟进。

    谢谢!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miguel

    1、从现在起广州进入 冬季。 在不使用较低 PCKL 的情况下、先前的异常问题将消失。 但加热它将重现。 我认为“在正常温度和高温下“与“在正常 PCLK 和降低 PCLK 时“是相同的情况。

    抖动信息稍后将确认。

    2. IC 不需要 NDA。 IC 是 MTK 2712C 芯片。  

    MTK2712 <= DUAL LVDS====>UB947 <= DUAL fpdlink III======>UB948 <==> panel (1920*720@60FPS)

    -----

    好极了

    建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    感谢您提供更多详细信息。 Miguel 将在 1-2 个工作日内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    我现在正在查看共享信息、感谢您提供。 请允许我在一个工作日内达成一致。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    我仍在为您考虑这一点、感谢您的耐心。

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miguel

    明白。

    此致、

    建伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的建伟:

    再次感谢您的耐心等待 — 我们可以使用另一项测试来进一步将器件隔离到传入的 OLDI 时钟或数据通道-

    您可以尝试使用外部时钟的内部 PATGEN 吗? 这将缩小查找规格差异的范围。  

    如果您需要帮助进行设置、请告诉我。

    此致、

    Miguel