This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF564:DS90CF563

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610102/ds90cf564-ds90cf563

器件型号: DS90CF564

您好、

我试图找到一个替代   DS90CF561MTD/NOPB 此功能已过时 LVDS 发送器。

建议的交叉参考搜索 DS90CF564.MTDX/NOPB是 A LVDS 接收器

正确的 LVDS 发送器应为 DS90CF563.MTDX/NOPB、但它不可用。

您能提出一个建议吗 LVDS 变送器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90CF56 3 MTDX/NOPB 目前是否有库存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal 和 Jack:

    DS90CF563 似乎不再在 TI.com 上发布;不过、 DS90CF363B 似乎 是一个具有相同功能的变送器。 您能否查看它的数据表、看看它是否符合您的要求?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、在我的设计中、该元件的电源电压为 5V、因此 DS90CF363B 不适用。

    谢谢、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于 DS90CF561MTD 和 DS90CF56 3 MTDX、

    我的同事购买了一些库存。

    您希望我推荐一家公司吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eyal:

    遗憾的是、我们似乎不再销售 5V 变送器。 您是否可以在系统中添加一个 LDO 来将电源电压降至 3.3V?  

    如果可以、最好改用 3.3V 器件、以防需要考虑面向未来。

    此致、

    Cameron