This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867ERGZ-R-EVM:如何从笔记本电脑访问 MDIO-BUS?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610553/dp83867ergz-r-evm-how-to-access-mdio-bus-from-a-notebook-pc

器件型号: DP83867ERGZ-R-EVM
主题中讨论的其他器件: DP83867EMSP430F5529

我们使用 DP83867E SGMII EVM 评估板进行了开发。  我们想更改 PHY DP83867 PHY 的某些寄存器设置。   您想告诉我是否有 USB 转 MDIO 电缆用于将笔记本电脑连接到 MDIO 接头引脚(评估板上的连接器 J1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaidev:  

    我们通常使用 USB2MDIO 应用程序来读取/写入 PHY 寄存器。 此应用利用 MSP430F5529 Launchpad 连接到 MDIO。  
    您可在此处找到详细信息: USB-2-MDIO 应用软件和框架|德州仪器 TI.com
    如果您对此有任何疑问、敬请告知。  

    此致、
    j