This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:添加一个具有分裂终端的可选终端电阻器

Guru**** 2899640 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610881/tcan3414-adding-a-selectable-terminator-resistor-with-a-split-termination

器件型号: TCAN3414

我们目前采用 TCAN3414 进行设计。 我们想将端接电阻器更改为分裂终端、并使用开关来启用或禁用终端器。 该开关可以是非机械的、也可以是 MOSFET。 有人对如何处理此问题有建议吗? 我已经看到有一份应用手册介绍了如何将 MOSFET 用于常规端接电阻器、但没有明确说明分裂端接。

我们的旧方法如下所示:

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要两个开关来断开两条信号线与电容器的连接。

    理论上、CAN 总线允许节点之间存在相当高的失调电压;我不知道实际总线上会出现什么电压。 允许电压超出电源轨的最简单解决方案是机械开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、我们可以使用双极开关来实现这一点。 但这是使用机械开关的好方法吗? 或者这不是一个好方法吗?
    正常运行时总线电压最大为 5V、当出现总线故障时、最大为 48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    如果您想要“端接关闭“、我会进一步建议避免留下任何从 CANH/CANL 到中点电容器的意外路径(否则您可能会产生奇怪的共模负载,导致噪声注入)  。

    因此、建议将 整个终端器与总线断开。 其中在关断时、整个分离网络悬空、电容器被隔离。

      • 从 CANH→VMID 开始的 R_H

      • R_L 来自 CANL→VMID

      • 从 VMID→GND 的 C_MID

    • 然后、可以添加两个串联开关: 一个与 CANH 支路串联、一个与 CANL 支路串联、即电阻器上游。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    机械开关(或电路板上的跳线)的电阻可忽略不计、可用于任何电压范围。 因此、如果不需要通过软件控制开关、则最好使用这些电阻器。