This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:关于流经 VBUS 端子的最大电流

Guru**** 2897170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611404/tusb1210-regarding-the-maximum-current-flowing-through-the-vbus-terminal

器件型号: TUSB1210

我想知道流过 TUSB1210 VBUS 端子的最大电流。

数据表的“6.10 OTG 电气特性“部分介绍了与 VBUS 相关的电气特性。

 ●RA_BUS_IN
 ●rb_SRP_DWN
 ●rb_srp_up

我怀疑 TUSB1210 的 VBUS 引脚上消耗的电流是根据这些电阻值之一估算的。

6.10 的“注释“部分列出了 8mA。
这是否理解为 VBUS 端子消耗的电流?
另外、在这种情况下、8mA 是最大值吗?

您能告诉我 VBUS 端子消耗的最大电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好   Ryosuke:

      8mA 基于 5.25V Vbus/上拉或下拉电阻器。 因为电阻会随工艺而变化。 因此、8mA 不是最大值

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian

    感谢您的答复。
    在这种情况下、VBUS 引脚的最大电流消耗是多少?

    好极了
    Ryosuke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10mA 周围。

    好极了

    Brian