This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:长寿命和关于 PCA9534RGVR 的建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611242/pca9534-longevity-and-recommendation-about-pca9534rgvr

部件号: PCA9534
主题中讨论的其他器件: TCA9534

您好:

我们正在众多应用中使用 PCA9534RGVR。

此项目不是新设备。

  1. 展望新设计、请告知 TI 关于 PCA9534RGVR 在生命周期和 EOL 计划方面的视野。
  2. 我们可以继续在新设计中使用 PCA9534RGVR 吗?
  3. TI 是否在 Seens Horizon 中发现任何 EOL 风险?
  4. TI 是否会在新设计中推荐使用新技术器件来代替 PCA9534RGVR(必须相同功耗,螺母不得引脚对引脚兼容)。

 

谢谢您、

IDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    我将在明天中午 CST 之前得到回复。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ido:

    [引述 userid=“609602" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611242/pca9534-longevity-and-recommendation-about-pca9534rgvr
    • 展望新设计、请告知 TI 关于 PCA9534RGVR 在生命周期和 EOL 计划方面的视野。
    • 我们可以继续在新设计中使用 PCA9534RGVR 吗?
    • TI 是否在 Seens Horizon 中发现任何 EOL 风险?
    • TI 是否会在新设计中推荐使用新技术器件来代替 PCA9534RGVR(必须相同功耗,螺母不得引脚对引脚兼容)。
    [/报价]

    PCA9534RGVR 近期或长期没有 EOL 计划。  

    TCA9534 是 P2P 升级器件、但在 RGV 封装类型中不可用。  

    此致、

    Tyler