This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473A-Q1:TCAN1473A-Q1 和 TCAN1473-Q1 之间的差异

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473A-Q1, TCAN1473-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611832/tcan1473a-q1-difference-between-tcan1473a-q1-and-tcan1473-q1

器件型号: TCAN1473A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1473-Q1

尊敬的 TI 专家:

您能否查看 TCAN1473A-Q1 和 TCAN1473-Q1 之间的差异?

很难根据数据表找到差异。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    它们的区别在于 A 版本具有 TXDCLP 和 SWE 计时器特性。 请参阅 此处 了解更多信息、谢谢。

    此致、

    Michael。