This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:在 RX 端口中输入数据时 TX 端口上无输出波形

Guru**** 2907760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609914/ds250df810-no-output-waveforms-on-tx-ports-while-inputting-the-data-in-rx-ports

部件号: DS250DF810

您好的团队、

客户使用 DS250DF810 设计了电路、该电路用于 FPGA 和以太网 PHY 之间的 25G 通信。 我的客户能够确认输入侧的 CDR 锁定 (RX0N、RX0P、R Θ~ RX7N 和 RX7P)、但我的客户无法观察到输出侧的输出波形 (TX0N、TX0P、~ TX7N 和 TX7P)。 我的客户想确认 DS250DF810 中发生了什么情况。

  1. 是否有任何显示 DS250DF810 当前情况的寄存器?
  2. 我的客户是否应该配置任何寄存器来解决此问题?

image.png

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    这看起来是一个合适的基本配置。  有关更多高级配置详细信息、请参阅该器件的编程指南 SNLU182。  该文件夹位于安全资源文件夹中:

    https://www.ti.com/drr/opn/DS250DF810-DESIGN

    几个问题:

    • 客户如何测量 TX 处的信号?
    • 客户使用哪个寄存器来确定 CDR 锁定?  他们能否检查寄存器 0x02 并共享值。  这将提供有关 CDR 状态的更多详细信息。
    • 如果客户执行通道寄存器复位、ch_reg_0x00 = 0x04、在“选择广播写入模式“之后、这是否影响观察结果?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的支持并向我发送了应用手册。

    我是否应该将应用手册发送给客户? 我不知道这种材料是否有益。

    我已收到您的问题的答案。 请仔细检查!

    客户如何在 TX 测量信号?

    客户已通过差分探头和示波器测量 TX 信号、即 Keysight 的 DSA-X 93204。 TX 测量与 RX 测量相同。

    客户使用哪个寄存器来确定 CDR 锁定?  他们能否检查寄存器 0x02 并共享值。  这将提供有关 CDR 状态的更多详细信息。

    我的客户检查了地址 0x78、发现 0x78 的所有通道都是 0x20 或 0x30。

    我的客户将调查其余问题。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    我的客户不知道如何执行“选择广播写模式“。 你能请你建议我热做它吗?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    我是否应该将申请说明发送给客户? 我不知道此材料是否有益。.

    请确保客户可以访问此内容。

    我的客户通过差分探头和示波器测量了 TX 信号、即 Keysight 的 DSA-X 93204。 TX 测量与 RX 测量相同。[/报价]

    明白了、谢谢。

    我的客户检查了地址 0x78、发现所有 0x78 通道都是 0x20 或 0x30。

    客户是否在具有 CDR 锁定的通道上测量输出?  客户是否希望某些通道没有 CDR 锁定?  0x20 表示无 CDR 锁定。

    我的客户不知道如何执行“选择广播写模式“。 您能否请您告知我该怎么做?

    我对这一点感到困惑、您能帮助澄清他们的被困在哪里吗?  它们需要写入寄存器 0xFF 并设置 0x03。

    客户似乎已根据原始帖子中共享的配置执行此操作。

    image.png

    谢谢、

    Drew

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    [引述 userid=“463620" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609914/ds250df810-no-output-waveforms-on-tx-ports-while-inputting-the-data-in-rx-ports/6206383
    我的客户检查了地址 0x78、发现 0x78 的所有通道都是 0x20 或 0x30。

    客户是否在具有 CDR 锁定的通道上测量输出?  客户是否希望某些通道没有 CDR 锁定?  0x20 表示无 CDR 锁定。

    [/报价]

    0x30 是什么意思? 我还将确认 CDR 是否已锁定。

    客户使用哪个寄存器来确定 CDR 锁定?  他们能否检查寄存器 0x02 并共享值。  这将提供有关 CDR 状态的更多详细信息。

    我的客户检查了地址 0x02、0x02 的值为 0xd8。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    这只是一个很好的提醒。 请告诉我最新情况。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    0x30 是什么意思? 我还将确认 CDR 是否已锁定。

    0x30 指示 CDR 锁定。

    我的客户已检查地址 0x02、0x02 的值为 0xd8。

    这也表示 CDR 锁定。

    客户是否能够确定包括通道复位在内的配置序列?  这是否有任何影响?

    通常、DS250DF810 将默认锁定到 25G 信号、并在具有 CDR 锁定后发送信号。  如果器件具有 CDR 锁定功能、除非应用了一些额外的配置、否则客户应能够观察输出。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的答复。 最好是在 CDR 锁定时可以看到输出波形。 我将要求我的客户再次检查是否真的看不到输出波形。

    顺便说一下、我是否应该让我的客户提供  DS250DF810 的所有寄存器设置和 DS250DF810 的原理图?

    此致、

    山本俊介