This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:Re:USB2ANY 固件无法加载到 DS250DF410EVM (MSP430) 上

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610643/ds250df410evm-re-usb2any-firmware-fails-to-load-onto-ds250df410evm-msp430

部件号: DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF410USB2ANY

您好、

 

我正在尝试让 SigCon Architect GUI 识别 DS250DF410EVM。

采取的步骤:

  • 安装 SigCon Archtect GUI wRTE
  • 获取 DS250DF410 配置文件
  • 将 USB2ANY 固件上传到评估板

到目前为止、我已达到如下所示的步骤:

image.png

 

我怀疑问题出在 MSP430 没有任何固件、我已经尝试了两种方法来纠正。

使用 USB2ANY Explorer 工具上传固件会出现以下错误:

image.png

 

使用 USB2ANY 固件装载程序会出现另一个错误、如下所示:

image.png

 

您能告诉我其他可能的解决方案吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    您能否发送您当前 EVM 配置的图片?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    请在下面找到物理板的图像:

    插入 USB 后、S1 下方的 LED 呈稳定绿色亮起。

    我已经尝试在连接 3V3 电源并断开的情况下运行 SigCon Architect。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    请在 SigCon Archtect 中找到配置页面的图像、如下所示:

    请注意、如果取消选中“Demo Mode“、会出现一个弹出窗口、显示“No USB2ANY devices detected“。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    3.3V 电源和 USB 都应连接到 EVM。 如果连接 3.3V 电压、则应在接头 J10 中填充多个跳线。  如果采用此设置时器件在 GUI 中仍然未出现、您能否尝试验证 SCL/SDA 引脚以确认是否存在输出? 如果可能、我在此设置中查看 EVM 的照片来进行确认也会很有用。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Greg:

    问题是我这边的 PC USB 驱动程序不好(台式机和 NUC)。 更新驱动程序后、程序仍然无法正常工作、因此我认为它在 GUI 方面。 在我使用另一台具有良好 USB 驱动程序端口的 PC (Windows Surface 8) 后、GUI 可以正常工作。

    感谢您的帮助。


    此致、