This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036 下行端口间歇性工作

Guru**** 2896160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1606782/tusb2036-tusb2036-downstream-port-working-intermittently

器件型号: TUSB2036
Thread 中讨论的其他器件: PCM2912A

尊敬的团队:

 

我的一个客户正在研究他们使用 TUSB2036 - 2 端口配置的工程。

相同  TUSB2036VFR USB 集线器。 两个下游 USB 设备连接到集线器:

  1. USB 触控
  2. USB 音频编解码器 (PCM2912A)

问题:
音频播放开始时、USB 触控设备将停止完全工作。 停止音频播放后、触摸功能将自动恢复。 此问题始终可以重现。

注意:

  • 音频正常工作、不会出现问题
  • 当音频处于非活动状态时、触摸功能正常工作

他们希望就以下几点提供指导:

  • TUSB2036VFR 在 USB 音频和触摸操作方面的任何已知限制或勘误表
  • 此用例的建议配置或设计更改

请找到随附的原理图以供参考。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     TUSB2036 是一款全速集线器、它没有足够的带宽来同时支持音频和触摸器件。 最好使用 TUSB4020B 等高速集线器。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    根据客户的意见、他们的原型板在同时实现两种功能的情况下运行正常。 当他们删除了一些其他功能并制作了更小版本的电路板时,他们发现了这个问题。 请注意、他们没有更改集线器端的任何内容。 另请注意、这两个机构都是独立工作的。

    我将把这一线索转交给他们、他们将继续进行他们的观察。

    此致

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    我们的团队今天在美国度假。 请在度假后的 1 月 20 日收到回复。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh:

     原理图有几个问题、但不确定哪一个是根本原因。

    1:对于 Type-C 端口、CC1/CC2 需要 5.1k 下拉电阻。

    2:对于 DP0/DM0 和 DP1/DM1、DP2/DM2、  

      USB2 FS 需要 22 Ω 电阻器和 22pF 电容器  

    3:端口 1 的 5V Vbus 的电流如何、端口 2 Vbus 如何?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian Sir:

    我们已根据您的建议进行了以下更改:

    1:对于 Type-C 端口、CC1/CC2 5.1k 下拉电阻。

    2:对于 DP0/DM0 和 DP1/DM1、DP2/DM2、  

      USB2 FS 使用 22 Ω 电阻器和 22pF 电容器  

    但它没有解决我们的问题

    3:我们没有将 IC 的 VBus 用于端口 1 和端口 2 ,我们直接从 5V 线为端口供电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Mitesh:

      轮毂应在上述更改后正常工作。

     您是否 获得了 音频编解码器 (PCM2912A) 方面的帮助?  这是非常复杂的器件、可能会更改 USB 主机或设备的角色。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请注意、单独测试时、音频和触摸功能工作正常。

    但是、当开始播放音频时、触摸功能将停止响应。 在这两种情况下、音频都能继续正常工作。

    谢谢。此致、
    Prabhanjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mitesh:

       您知道音频 DAC 在 96kHz/24 位或 19kHz/24 位下工作吗? 如果运行频率为  192kHz/24  位,您能尝试使用 96kHz/24 位 吗?

    好极了

    Brian