This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:未在 XIO2001 EVM 中枚举 PCI 卡

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611047/xio2001evm-pci-card-does-not-enumerate-in-xio2001-evm

部件号: XIO2001EVM

尊敬的专家:

在 Win XP 系统上使用此功能。 当插入 PC 主板上的 PCI 插槽时、我的 DEV PCI 卡将枚举、并且 EVM 在设备管理器中显示为“PCI 标准 PCI 转 PCI 桥接器“。 但是、当我的开发卡插入 EVM 后、我会使用逻辑分析仪观察到 PCI 总线信号、这时不会尝试配置开发卡(在 FRAMEn、IDSEL 和 CBEn = 101*上触发)、并且开发卡不会显示在设备管理器中。

此外、我尝试插入我拥有的 NI PCI-8433 卡、操作系统无法加载。 它通过开机自检和 XP 闪屏实现、然后什么也不做。 当直接插入 MB 上的 PCI 插槽时、NI 卡工作正常。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您是否按照 EVM 用户指南第 3.4.3 节中概述的顺序验证了器件是否已配置?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    Marvin 为我发布了这篇文章、因为我在获得此文章时遇到了问题。

    我发现了这个问题。 未连接电源线、因此开发板未通电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    感谢您的更新。 如果在测试过程中出现任何问题、请告诉我。

    此致、

    GREG