This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:PCA39306 作为 PCIe6 的电压电平转换器

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611597/tca39306-pca39306-as-a-voltage-level-translator-for-pcie6

器件型号: TCA39306

TI E2E 论坛、您好!

我想使用 TCA39306 作为 PCIe Gen6 (PCIe6) 插件卡 (AIC) 的电压电平转换器 (3.3V 或 1.8V 至 1.2V)。  
TCA39306 是否是这种情况的理想选择? 或者您是否有其他更适合此用途的器件?  

我的用例如下。  
TCA39306 和 PCIe6 目标器件位于 PCIe6 CEM AIC 内部。  
主机器件侧的上拉电压不是直接输入到 TCA39306(取决于协议)。  
根据 MIPI I3C 总线规范、I3C 存在推挽通信(最大 12.5MHz)。  

====  
PCIe6 主机器件(SMBus 主机或 I3C 主机)  
 |  
 |<-如果使用 SMBus、则上拉至 3.3V  
 |<-如果使用 I3C、则上拉至 1.8V  
 |  
 |(VREFB 侧)  
TCA39306(VREFA=1.2V、VREFB=3.3V?) 在 AIC 内  
 |(VREFA 侧)  
 |  
 |<-上拉至 1.2V  
 |  
 AIC 内的 PCIe6 目标器件 (suppTCA39306_my_use_case.pdf ort SMBus 和 I3C)  
====  

我已经看到以下问题:  
TCA39306:I3C 兼容性
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1560006/tca39306-i3c-compatibility

此致、  
Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我有几个关于实施的问题:  

    电路板电源 3.3V 是否能够降至 1.8V?  

    3.3V 和 1.8V 是否与主机控制器的电源相同?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler San、
    感谢您的快速答复。

    首先、我在标题中做了一个拼写错误。 请删除“PCA39306"。“。

    >>电路板电源 3.3V 是否可以降至 1.8V?
    >> 3.3V 和 1.8V 是否与主机控制器的电源相同?

    SMBus 上拉 3.3V 输入到 AIC 为“+3.3Vaux"。“。
    I3C 上拉 1.8V 由主机控制器使用、但不是 AIC 的输入。
    (PCIe6 中添加了 I3C 支持。 PCIe6 规范规定 I3C 工作电压为 1.8V。)

    如果可能、我想避免将 TCA39306 VREFB 降至 1.8V、因为 PCIe 默认为 SMBus、3.3V 上拉电阻可能会突然重新出现。

    我已经更新了用例图、请看一下。


    此致、
    Satoshi
    e2e.ti.com/.../TCA39306_5F00_my_5F00_use_5F00_case_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    这个图看起来是可行的。

    如果 TCA39306 处于电平转换模式、此时 EN+VREF2 短接并通过 200k Ω 上拉电阻器上拉至 3.3V 电源、则可以通过 SMBus 或 MIPI I3C 在主机侧使用上拉电阻器。  

    由于 EN 引脚电压等于 1.2V + VTH = 1.2V + 0.6V = 1.8V、因此主机侧上拉至 1.8V 或 3.3V 是可以的。  

    此致、

    Tyler