This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:环回模式

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612056/dp83825i-loopback-mode

器件型号: DP83825I

您好:

我的客户对 DP83825I 环回模式有一些疑问。

Q1)
他们希望使用数字环回模式评估自己的电路板。 设置为该模式时、以下序列是否正确?

BMCR=0x2100
BISCR= 0x0104
PHYRCR= 0x4000。

问题 2)
Q1 中的最后一行 (PHYRCR=0x4000)。 是否需要重新启动?

问题 3)
在这种数字环回模式的情况下、这意味着通过将数据从 CPU 侧发送到 PHY 来验证通信质量?

问题 4)
在此验证中、是否通过检查 BICSR1 中的错误计数值进行验证?
如果可能、您能告诉我如何操作吗? 是否只需读取收码器并检查 15-8 位中的计数器值?

此致、
Oba

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba-San:  

    Q1) 上述顺序正确。  
    Q2) 不需要软件复位。 我已经观察到环回在没有它的情况下可以正常工作、但请进行软件复位以确保器件可以刷新状态机。  
    Q3) 是的、正确。  
    Q4) 否、这适用于 PRBS 校验器。 这是为了检查从 MDI 侧进入 DP83825 的 PRBS 信号。 通常、此校验器使用 DP83825 生成的 PRBS 信号作为链路伙伴。  
    客户使用数字环回时、经常使用 MAC 发送数据包、并检查 MII 侧是否在工作。  

    此致、
    j