This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:有关 DP83TG720EVM-MC 上共模扼流圈的问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610501/dp83tg720evm-mc-question-about-common-mode-choke-on-dp83tg720evm-mc

器件型号: DP83TG720EVM-MC

并在论坛问题中提出  

DP83TG720EVM-MC:适用于 1000BASE-T1 的共模扼流圈

有人建议此开发套件上安装的共模扼流圈不合适、但没有随访结果。 是这样吗? 我们目前正在完成对 1000Base-T1 的测试、并想知道它是否会降低信号质量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Greg、好运吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    Murata DLW32MH101XT2 是我们为该器件推荐和使用的 CMC。 我将记下 EVM 用户指南。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Greg!