This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD2CANFD36-Q1:ESD2CAN36-Q1 和 ESD2CANFD36-Q1 之间的差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD2CANFD36-Q1, ESD2CAN36-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611831/esd2canfd36-q1-difference-between-esd2can36-q1-and-esd2canfd36-q1

器件型号: ESD2CANFD36-Q1
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN36-Q1

尊敬的 TI 专家:

您能否解释一下 ESD2CAN36-Q1 和 ESD2CANFD36-Q1 之间的确切差异?

数据表的第一页简要说明了这些差异。 ESD2CAN36-Q1 具有更好的性能。

image.png

但关于这 2 个器件的名称、我似乎应该将 ESD2CAN36-Q1 应用于传统 CAN 线路、将 ESD2CANFD36-Q1 应用于 CAN-FD 线路。

那么、您能解释一下如何将这 2 个器件应用于实际系统吗? 是否可以将 ESD2CAN36-Q1 用于 CAN-FD 线路?

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、  

    两者之间的主要区别是 ESD 等级、浪涌等级和电容。 CANFD36 器件的电容较低、由于权衡因素、这会导致 ESD 等级和浪涌额定值较低。  

    CAN36 可以支持 CAN-FD 线路。 两种器件都可以使用、但在我看来、CAN36 是更好的选择、因为它提供更好的 ESD 保护。

    此致、

    McKenzie