This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:LVDS 显示器闪烁

Guru**** 2907470 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610010/ts3dv642-the-lvds-display-is-blinking

部件号: TS3DV642

您好专家、

您能否帮助我的客户检查 TS3DV642 的原理图?

存在一个问题:网络接口从下降状态变为上升状态、网络接口初始化、然后链接起来。 获取 IP 后、LVDS 将闪烁。
uboot 中的软件首先将 EN 引脚拉至低电平、然后控制 SEL2 开关引脚、最后内核将 EN 引脚拉至高电平、SEL1 默认为高电平。 (切换到 Swith-B 侧)

 

此致、

Wenting

 

TS3DV642 issue.jpg

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    现在、我对原理图的唯一担忧是未使用的 I/O 引脚保持悬空状态。 这些电阻器应端接至地、以帮助降低噪声。

    您能否用显示客户期望值与客户在多路复用器上看到值的内窥镜图片来澄清客户遇到的问题? LVDS 闪烁是多路复用器的外部信号、因此我不清楚多路复用器的问题是什么。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    您能帮助检查未使用悬空 I/O 引脚的连接吗?

    此致、

    Wenting,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    请参见示波器图片。  

    当客户  执行“udhcpc -i eth2“时、客户可以在 LVDS 端口观察波形、LVDS 屏幕将闪烁、如图所示。  

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    看起来不错! 只需确保将电阻与系统端接的电阻相匹配(通常为 50 欧姆,但并非始终如此)。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    感谢您分享示波器拍摄。 您能否说明这是多路复用器的引脚、以及任何其他输入条件((VCC、SEL 引脚上的电压等)?

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    在 udhcpc -I eth2、EN、SEL1、SEL2 为高电平时、不存在波动、包括 VDD_3V3 电源。
    下面的波形位于 DOP_A 侧。

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:  

    当多路复用器的所有其他输入都稳定时、DO+A 侧不会出现尖峰。 在原始帖子中、它说“最终内核将 EN 引脚拉至高电平“-这是否意味着当 EN 从低电平变为高电平时会出现上述尖峰? 在 EN(或 SEL)上,选择要更改的探头)、DO+A、DO+B、DO+上同时使用 4 个探头进行示波器拍摄会非常有用

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、  

    EN 保持高电平、EN 引脚直接连接到 3.3V。  

    此致、

    Wenting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenting:

    您能否与不仅仅是 DOP+A 共享一个示波器截图? 根据您所说的、我预计 DOP+A 上的电压不会出现任何波动,因此查看整体情况将是有益的 — 以防其他引脚上出现任何意外行为。 理想情况下、范围截图将包括 VCC、DOP+、DOP+A、DOP+B、SEL1、 SEL2 和 EN。  

    此致、
    Katy