This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:USB 2.0 信号调节器 (TUSB211A) 在长线缆应用中的放置和 EQ 设置指南

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320EVM, TUSB211A, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1600887/tusb211a-guidance-on-placement-and-eq-settings-for-usb-2-0-signal-conditioner-tusb211a-in-long-cable-application

器件型号: TUSB211A
主题中讨论的其他器件: TUSB320、TUSB320EVM

您好:

我正在使用 USB 2.0 信号调节器 (TUSB211A) 在设计中使用 USB 主机 (SoM) 位于一个板上、而 USB 设备 外部的。

USB 路径包括:

  • 5 米外接 USB 电缆连接至面板安装连接器

  • ~500 mm 内部面板电缆连接到板 1

  • 信号调节器放置在板 1 上

  • 信号调节器的输出通过短的双同轴电缆传递到 SoM(主机)所在的板 2

我希望获得以下方面的指导:

  1. 正确放置 TUSB211A 的性能(靠近面板连接器与靠近主机)

  2. 建议的 EQ/增益设置 在此电缆长度方面作为起点。您能否分享类似长电缆用例的参考原理图或应用示例

感谢您的支持。

此致、
Sanfiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否有一个方框图、其中显示了每条路径中的损耗?

    通常、最好将 USB2.0 转接驱动器放置在靠近连接器的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh Pithadiya:

    感谢您的答复。

    目前、USB 2.0 信号路径如下:

    • USB 主机位于 SoM 上

    • 信号从 SoM 路由到板连接器

    • 然后、它们通过大约 200–300mm 的双同轴电缆连接到第二块电路板上的连接器

    • 在第二个电路板上、信号路由到 USB 2.0 信号调节器 IC

    • 信号从信号调节器传输到 USB 2.0 连接器、其中外部 USB 设备通过 5m 电缆连接

    在给定此拓扑的情况下、信号路径中实际上有两个板对板连接器和一条 5m 外部 USB 电缆。 我们感谢您为确保稳健的信号完整性和可靠的 USB 合规性而优化放置 USB 2.0 信号调节器 IC 提供的指导。

    此外、我们建议您分享建议的 USB 2.0 信号调节器 IC 的参考原理图或参考设计、包括任何布局或配置指南。

    期待您的指导。

    此致、
    Sanfiya Banu M H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于美国节假日、该团队目前正在休假。 我们很快就会回来联系您。  
    谢谢、

    Vishesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanfiya、

    我建议通过 5m 外部 USB 电缆将转接驱动器放置在连接器附近。 此外、在该长度下、我建议使用最高升压设置 EQ 等级 3、因为一个 TUSB211A 可用于远达 5m 的系统。

    然而、鉴于此系统的总长度超过 5m、并且在 TUSB211A 之前具有多个内部连接、该信号可能在 USB 设备侧仍有一些损耗。

    可以制作一个方框图来说明每个连接的位置以及转接驱动器的位置吗?

    为什么与外部设备之间的连接为 5m? 这是用于测试还是用于实际应用?

    如果您能接受我的 E2E 朋友申请、我可以发送此器件的 EVM 文件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的详细答复和建议。

    USB 2.0/USB 3.0 DP/DM 多路复用  


    在我们的设计中、USB 2.0 D+和 D-信号通过标准的高速板对板电缆和连接器从板 2 路由到板 1。 在板 1 上、这些 USB 2.0 DP/DM 信号使用 USB 多路复用器与 USB 3.0 调试 Type-C DP/DM 线路进行多路复用  TS3USB221ARSER 、且多路复用器输出连接到 SOM。
    默认情况下、调试 Type-C CC 线路和 SuperSpeed 对直接连接到 SOM、无需多路复用。

    我们观察到、当通过 DP/DM 多路复用器选择 USB 2.0 时、USB 3.0 功能的 行为似乎就像仅通过 USB 2.0 D+/D-路径运行一样。  

    请确认:

    • 我们目前仅通过多路复用 USB 2.0 和 USB 3.0 的 D+/D-、同时保持 USB 3.0 的 CC 和 SuperSpeed 线路永久连接到处理器的方法是否 有效?

    • 如果没有、您能否建议一种推荐的架构或参考方法来支持正确的 USB 2.0 和 USB 3.0 操作而不发生功能冲突?

    我们随附了方框图以供您参考。

    e2e.ti.com/.../USB-approach.pdf

    此致、

    Sanfiya

    e2e.ti.com/.../USB-approach.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sanfiya、

    • 如何仅为 USB 2.0 配置 CC1 和 CC2 线路?
      我是否需要将 CC1/CC2 接地或使用下拉/上拉电阻?

      我建议将 TUSB320 等 CC 控制器用于 Type-C 连接器的 CC 引脚。 CC 线路需要特定的上拉或下拉值、CC 控制器可以提供配置的这些上拉/下拉电阻。 它们还将帮助进行 CC 协商、并可在需要时用于多路复用 TX/RX 通道。
    • 由于我的 SOM 是主机、 如果我默认将 CC 线接地、器件仍会正确地检测到主机端口、还是会导致错误的方向/角色检测?

      对于主机/DFP 配置、需要使用 Type-C 规范第 4.5 节中定义的电阻值上拉 CC 线。 我建议查看这一部分的 Type-C 规范、并研究 CC 控制器。
    • 是否有任何参考原理图显示了在使用 USB 3.0 Type-C 插座时如何为 USB 2.0 设备正确接线 CC 线路和 VBUS?

      TUSB320EVM 主要用于 USB2.0。 此 EVM 的用户指南底部提供了原理图、详细说明了如何使用 Type-C 端口对 CC 和 USB2 线路进行布线。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan