This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:UFP 模式 — 5V 3A 电流设置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1602038/tusb320lai-ufp-mode---5v-3a-current-set-up

器件型号: TUSB320LAI

早上好、
我需要将 USB-C 端口连接到系统。 我的电路板在安装到目标机柜之前需要进行编程、我想通过 USB-C 端口进行编程。

我的问题是需要使用 USB-C 端口为微控制器和周围的模拟电路供电。 5V 的总电流消耗约为 2.5A。 我想在 UFP 模式下使用 TUSB320LAI。 此外、为了与微控制器进行通信、我将使用 FT232RN 实现 USB 转 UART。

我想知道我是否能从连接 TUSB320LAI 的电源 (PC) 获得这么大的功率?
是否也可以在不使用芯片上的 I2C/GPIO 的情况下请求 5V 3A 电源?

 

谢谢

Luca.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    对于 UFP 模式下的 TUSB320LAI、需要使用 OUT1/OUT2 引脚来传达来自 DFP 的广播电流。 这些引脚应路由回器件或决定消耗多少电流的任何元件、并指示可用的电流、这样器件就知道可以消耗多少电流并执行相应操作。 如果 OUT1/OUT2 引脚未用于确定可用电流、器件可能会尝试拉取比可用电流更大的电流、或电流不足。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。

    谢谢、

    Ryan