This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:关于输入载波检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610716/lmh1297-about-input-carrier-detect

部件号: LMH1297

尊敬的 TI 支持:

 LMH1297 配备了输入载波检测功能。 我对这种检测功能有疑问。 我询问假设采用 1.485Gbps 设置。

 

(条件)
 如果输入信号幅度在标准范围内、但数据速率降低–10%(例如,1.34Gbps)、则我认为会检测到错误。

 Q1) 检测到错误时、SDI 输出是否会静音?

 Q2) 对于 (1)、是否有办法输出 SDI、同时将输入数据速率保持在 1.34Gbps?

 

此致、
Shuichi Sugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugi-san、

    是的、在这种情况下、我预计输入载波检测将指示信号、但 CDR 不会锁定。

    在这种情况下、我不希望 SDI 输出静音、但时钟恢复器不会锁定、因此眼图看起来不会那么干净。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

     感谢您的回复。

     实际上、我们对传输标准 HD-SDI 信号 (1.485Gbps) 并不感兴趣、而是对传输接近数据速率的信号感兴趣。
    我们目前正在考虑是否可以传输数据速率为 1.0Gbps 的 SDI 信号格式。

     根据您的回复、如果数据速率不同、LMH1297 将产生接收错误、并且不会从 SDI 输出端输出信号。

     这是正确的吗?

    此致、
    Shuichi Sugi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sugi-san、

    实际上、CDR 将不会锁定、但 SDI 输出上有一个输出。  

    此致、

    j