This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810EVM:DS250DF810EVM 相关问题

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810EVM, DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1608974/ds250df810evm-ds250df810evm-related-issues

部件号: DS250DF810EVM
主题 DS250DF810 中讨论的其他部件

您好:

客户正在使用 DS250DF810EVM 并已安装 SIGCONARCHITE3-WRTE 软件。 然后下载 SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES 安装软件包。 但 DS250DF810EVM 型号未包含在安装包中。 请帮助提供。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DS250DF810EVM 使用 SIGCONARCHECT-WRTE—SigCon Architect with RTE v2.0.0.8。 如需此版本的 GUI、 请点击此处。 DS250DF810EVM 配置文件可在以下位置请求并下载: https://www.ti.com/secureresources/DS250DF810-DESIGN

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我根据您的方法安装了 SIGCONARCHITE-WRTE - SigCon Architect 的 RTE v2.0.0.8 和 DS250DF810EVM 配置文件。 但打开软件时、会弹出一个对话框、显示“无法执行此 VI。必须使用 LabVIEW 开发系统的完整版本来解决此错误。“ “。 点击“OK"后“后、无法打开软件。 如下图所示、请帮助解决该问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通常、仅当下载了不带 RTE 的 GUI 版本时才会出现此问题。  您的平台上是否已经有其他版本的 GUI? 我建议删除当前下载的所有 SigCon Architect GUI 版本、然后 再次下载 RTE v2.0.0.8 的 SigCon Architect。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果我安装 LabVIEW、建议使用哪个 GUI 版本?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过我在上一条评论中提到的步骤?  建议已 安装 LabVIEW RTE 2012(或兼容)的用户使用 SigCon Architect 安装程序(不带 RTE)。 这将是 SigCon Architect v2.0.0.8。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    更新计算机上的 Microsoft 系统后、我安装了带 RTE v2.0.0.8 和 DS250DF810EVM 配置文件的 SigCon Architect。 仍然会出现弹出窗口。 此软件是否对 Microsoft 系统版本有任何要求?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    客户安装了这两个软件。 也会出现弹出窗口。 无法打开。 请帮助解决这个问题。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 Microsoft 系统版本是什么? 我将在自己的端卸载 GUI、并提供  明天的安装指南。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    好的、谢谢。

    Microsoft 系统版本为 WIN-10。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我卸载了应用程序和所有配置文件、并再次重复该过程。 请确保您的系统中没有以前版本的 GUI 或未更新。 下面是我下载的内容:

    1. 。  SIGCONARCHITECT-WRTE— 此网页上的 SigCon Architect with RTE v2.0.0.8

     

    2. 。 此文件夹中的 DS250DF810 更新程序配置文件。  https://www.ti.com/secureresources/DS280DF810-DESIGN

    它名为 DS250DF810_Updater_v1p0p1p5.zip (zip)  

    请告诉我您是否能够成功启动应用程序。

    此致、

    GREG