This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:建议的偏置电阻器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612250/thvd2450-recommended-biasing-resistors

器件型号: THVD2450

Hallo Together、

我们在论坛中提到了这个问题: THVD2450:空闲总线失效防护问题 — 接口论坛-接口 — TI E2E 支持论坛 
我们是否需要偏置电阻器来实现真正的失效防护?
如果是、 当我们需要将收发器用作真正的失效防护接收器时、您能为我们推荐 THVD2450 的偏置电阻器吗?

此致、
David Condor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    对于您参考的这个 E2E 帖子、Parker 以绿色突出显示的注释是理想选择。

    因此、如果您希望 THVD2450 实现真正的失效防护、可以在总线线路中添加电阻器。 请注意、您要保持整体总线阻抗匹配、添加失效防护电阻器会影响这一点。  

    本应用手册对其进行了全面详细说明、但您可以使用以下公式:

    此处、R_T2 是该特定节点处的端接电阻器、R_FS 是失效防护电阻器(上拉和下拉电阻器都乘以 2)。 另请记住、如果 RS RS-485 总线上有多个失效防护电阻器、从技术上讲、这些电阻器将是并联的。 因此、您需要增加每个具有偏置电阻器的节点的 R_FS 值。 例如、如果您有 3 个具有失效防护电阻器的节点、则每个节点都需要具有 3 *个 R_FS 电阻。  

    如果这有道理、请告诉我。

    此致、

    Ethan