This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-DP83848–EP:辐射测试数据

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612252/dp83848-ep-radiation-test-data

器件型号: DP83848-DP83825 EP
主题中讨论的其他器件: DP83561-SP

您好、

您是否有此器件的辐射测试数据 (TID、SEL)? 我们希望将其用在以太网交换机中、用于新的航天应用。  

DP83561-SP 是符合航天标准的陶瓷器件、但是否有具有相同芯片的等效塑料器件? 陶瓷器件对于我们的应用来说太大了。  

谢谢!

谢谢、

Sudarsan

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarsan:

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、我们没有 DP83848-DP83848 EP 的辐射测试数据。  我们产品系列中唯一的航天级器件是 DP83561-SP。

    此致、

    Shane