This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:共模扼流圈器件建议和放大器;用于 EMI/EMC 测试的滤波器元件建议

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612610/tcan1044-q1-common-mode-choke-part-suggestion-filter-component-suggestion-for-emi-emc-tests

器件型号: TCAN1044-Q1

您好、

请为 TCAN1044AVDDFRQ1 建议使用合适的共模扼流圈和滤波电路、用于根据 CISPR 25 3 类标准验证 CAN 信号 EMI/EMC 测试。

此致、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    遗憾的是、我们没有针对 CISPR 25 进行验证。

    但是、我们会推荐我们在现有 EMC 测试报告(例如 B82789C0104)中通常使用的测试报告、如下所示、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    非常感谢您的及时答复。

    如果可能、您能否共享参考文档或应用手册而不是图像?  此外、如果您能提供与 CAN 收发器的 CISPR 25 滤波器设计相关的任何指南、设计说明或推荐实践、我将不胜感激。

    此信息对我们的 EMI/EMC 验证工作非常有帮助。

    期待您的积极回应。

    此致、
    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    我们的所有 EMC 报告都位于 此处、其中包含与数据表参考相似的原理图和布局指南 、建议也将用作 CISPR 25 的参考。

    但请注意、这是内部资源、您可能无法访问、建议联系 TI 销售代表/FAE/区域文档支持、谢谢。

    此致、

    Michael。