This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:有关级联两个 DS80PCI402 器件的说明

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610722/ds80pci402-clarification-regarding-cascading-two-ds80pci402-devices

部件号: DS80PCI402

大家好、E2E 专家:

我将在两个不同的 PCB 上使用两个 DS80PCI402 器件。 根据数据表中显示的 TI 典型应用、此配置似乎正确。 在我的设置中、总共有三个 PCB:一个 DS80PCI402 器件位于根复合体、第二个 DS80PCI402 器件位于根复合体和端点之间的 PCB 上。

以前、在已解决的问题 (1163085) 中、

有关 DS80PCI402 连接条件的问题。

“您不建议在同一信号路径上级联 2 个 DS80PCI402、但您的响应与典型应用图中显示的内容相矛盾。

您能否澄清一下您之前的答案? 您似乎在自己的典型应用示例中级联了两个器件、因此我想确认我的设置是否有效。

这是 out 拓扑:

(COM-Express-connector)-> 13.2cm ->(ds80pci402)-> 2cm ->(连接器)->(柔性电缆–18.28cm)->(连接器)-> 2.54cm ->(DS80PCI402)->2.54cm->(连接器)->(柔性电缆–25.4cm)->(连接器)-> 3.048cm ->端点

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会检查一下、本周会回复您。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此典型应用图定义了器件可能的应用、设计中不需要转接驱动器的两种实现。 我们在这里回答了一个类似的问题:

     关于:DS80PCI402:附加卡上的 PCIe Gen 3.0 转接驱动器要求 

    因此、我将回应您提到的线程、并建议 不要 在同一信号路径上级联 2 个 DS80PCI402。

    此致、

    GREG