This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:保形涂层兼容性

Guru**** 2899980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612889/tcan1472-q1-conformal-coating-compatibility

器件型号: TCAN1472-Q1

尊敬的专家:

简易问题:如果在组装时对 TCAN1472DRBRQ1 使用保形涂层(例如丙烯酸,硅树脂,聚氨酯)、是否存在任何已知的材料不兼容问题或应用预防措施?

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我不知道这是什么,你一般可能会涂层,但风险通常不是“化学攻击的 IC “,而是 可靠性和工艺相互作用(( CTE /模量,厚度/桥接,残留物,返工等)。 因此、建议 根据客户的 组装和任务剖面进行鉴定、谢谢。

    此致、

    Michael。