This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:可以将两个部分串联起来

Guru**** 2901170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611754/sn65dphy440ss-can-two-pieces-be-connected-in-series

器件型号: SN65DPHY440SS

SN65DPHY440SS、是否可以将两个部件串联在一起? 由于中间的 CSI 线相对较长、目前我们使用两条串联的、不使用 SPI 控制。 相反,我们使用电阻 — 电容调节控制。 靠近 MPU 侧的芯片没有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以级联两个 DPHY440。

    当您看不到信号时、能否分享原理图?是否所有通道都出现了问题? 如果所有通道上都发生该情况、您是否遵循正确的 LP 至 HS 序列?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PHY440_8C4EA77EA77E54803575EF8D4668FE56CA539F530674_.pdf

    请查阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图的 DPHY440 部分没有出现问题。 但从网络名称来看、我看不出这两个 DPHY440 是如何级联在一起的。  

    您是否能够探测 DPHY440 数据或时钟信号、以确保遵循正确的 LP 至 HS 序列?  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_CC53_retimer_2B00DE8FA5637351FB7C9E5B6972FE56F48B0E66_.pdfDearDavid、添加重定时器 连接原理图、请帮助提供一些疑难解答建议、重定时器未连接到 I2C 进行配置、此问题可通过调整外部电阻器和电容器参数来优化。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用示波器探测摄像头和第一个 DPHY440 之间的信号。 您是否看到如下所示的 LP - HS 序列?  

    谢谢

    David