This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:MIPI D-PHY C-PHY 高达 6Gbps

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612739/tdp2004-q1-mipi-d-phy-c-phy-up-to-6gbps

器件型号: TDP2004

尊敬的专家:

快速问题:TDP2004 -Q1 是否能够以每通道高达 6Gbps 的速率支持 MIPI D-PHY/C-PHY? 如果没有、您能否提供替代方案? TDP2004 应用作摄像头和 FPGA 之间的转接驱动器。

谢谢!

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    否、因为 TDP2004 -Q1 不支持 MIPI LP 和 HS 数据传输。 遗憾的是、我们的产品系列中没有可支持每通道 6Gbps 速率的 MIPI 解决方案。

    谢谢

    David