This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV032AQML-SP:定义 EN 和 EN_n

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1611645/ds90lv032aqml-sp-defination-of-en-and-en_n

器件型号: DS90LV032AQML-SP

根据数据表第 2 页 的真值表、如果 EN 为低电平以及 EN_n 为高电平、则 IC 已禁用且输出为三态、这意味着当 EN 为高电平或 EN_n 为低电平时、其他完成信号会被忽略。  开发板 sch“www.ti.com/.../snlu195.pdf “第 7 页,为了启用 IC J4 和 J6 针脚 3 和针脚 4 ,按照表 1,第 3 页的方式进行插接。  

这意味着在 IC 内部、EN_N 与不存在 EN_N 进行“与“运算且不进行“或“运算。 请确认相同内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    感谢您的联系。 我们的 LVDS 专家今天下班了、但明天他会回来。 感谢您的耐心。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:  

    器件中的 EN 和 EN_N 引脚排列在一起、因此数据表是正确的。  在 EVM 中、如果未安装跳线、EN 和 EN_N 引脚会弱上拉至 Vcc。 如果未连接跳线、器件仍将启用。 不要求通过分流器将 EN_N 连接到 GND、但建议在上拉电阻器拆焊时使用。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    非常感谢您确认 EN 和 EN_n 在内部进行了“或“运算。 在我的应用中、我只有一个信号来控制器件、大多数情况下、我必须使其保持禁用状态、我将连接 EN_n 引脚上拉以禁用它并使用 EN 引脚控制 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这样可行。