This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:产品 TLIN10285DDARQ1 的 EMC 和 EE 报告

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612443/tlin1028-q1-the-emc-and-ee-report-of-product-tlin10285ddarq1

器件型号: TLIN1028-Q1

尊敬的 TI 团队:

   客户端需要 TLIN10285DDARQ1 的 EMC 和 EE 报告。 请提供这些资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    请帮助通过电子邮件发送给我、我将共享给客户。

    谢谢!
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    请参阅 此处 和 此处。 也可以搜索地震 所有可用的报告或与 TLIN1028 相关的所有文档,谢谢.

    此致、

    Michael。