This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:未使用引脚建议

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A, PMP40801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612819/tpd6s300a-unused-pins-recommendations

器件型号: TPD6S300A
主题中讨论的其他器件: PMP40801

您好、  

我只想澄清有关本主题中给出的信息与数据的混淆。  


主题: TPD6S300A:如果 D+和 D-悬空、会发生什么情况? -接口论坛 — 接口- TI E2E 支持论坛 

“如果 D+和 D-悬空、会发生什么情况?“ ->“您可以将其悬空、不应影响 TPD6S300A 的运行。“  

数据表:  
“9.2.2.6 如何连接未使用的引脚
如果 RPD_Gx 引脚或任何 Dx 引脚在设计中未使用、则必须连接到 GND“。  

在参考设计中、PMP40801 引脚 D+和 D-已保持开路。  

那么,我们应该遵循什么?  

进一步说明:  
数据表显示引脚 16、17:“未使用的引脚。 接地“。 但是、图 34 中的布局建议没有将引脚连接到 GND。  

BR

Josko