This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8124-Q1:TXE8124 输入锁存器

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1609186/txe8124-q1-txe8124-input-latch

器件型号: TXE8124-Q1
主题中讨论的其他器件: TXE8124

您好、专家  

如果 TXE8124 输入锁存功能为禁用、则 INPORT 端口寄存器内容与端口值相同;

但是、如果输入锁存功能为启用、则 INPORT 端口寄存器内容始终为之前的值。

例如,当开机时,P0.0 为低级别,我们读它为 0 ,即使 P0.0 为高级别,我们仍然读它为 0。 可能是 IC 被锁存。  

我想检查:

  1.  如何在锁存功能启用时处理此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    我们正在研究这一点、并将很快作出反应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    感谢您的留言。 我向该寄存器的说明添加内容:

    总线保持寄存器可启用或禁用 GPIO 引脚的输入锁存功能。 该功能仅在引脚配置为输入引脚时可用。

    当寄存器位被清除时、不会锁存相应的输入引脚状态。 相应输入引脚的状态变化会产生中断。 当读取相应的输入端口寄存器时、中断被清除。 如果在读取完成之前输入返回到其初始逻辑状态、则中断被清除。

    当设置输入锁存位时、锁存相应的输入引脚状态。 输入引脚上的状态变化会产生中断、输入端口寄存器的读取也会清除中断。 但是、如果输入引脚在读取输入端口寄存器之前返回到其初始逻辑状态、则中断不会被清除。

    如果输入引脚处于非锁存状态、则输入端口寄存器的读取会反映当前端口逻辑电平。 如果 输入引脚处于锁存状态、则从输入寄存器读取会反映锁存逻辑。

    在这种情况下、当您启用总线持有人寄存器并且 P0.0 处的逻辑电平为低电平时、您将始终读取 0。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然对锁存输入感到困惑。 我想使用此函数锁存输入状态、当我通过 SPI 读取寄存器时、中断应被清除。

    只要输入状态改变、输入信号就应该被锁存。 当 SPI 读取时、锁存应清除。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    让我配置零件以使用总线支架功能并与您分享结果。  

    此致、

    Josh