This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:查询 TCAN1145-Q1 的位时间精度 (CAN、500kbps)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613138/tcan1145-q1-inquiry-about-bit-time-accuracy-of-tcan1145-q1-can-500kbps

器件型号: TCAN1145-Q1

尊敬的 TI 工程师:

我们正在评估 500kbps 的 CAN 应用的 TCAN1145-Q1、并对位时间精度有一个特定的要求。 我们客户的规范要求存在位时间偏差 比 2µs 高 3ns (即 0.15%的精度)。

您能否确认 TCAN1145-Q1 是否可以达到这种级别的位时序精度? 否则、如果您能推荐满足此要求的备选 TI 器件、我们将不胜感激。

以下是 CAN 的规格:

image.png

感谢您的支持。

此致、
林国田
现场应用工程师
艾温

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何种方法  仅限于汽车级  仅限元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokotta:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    该规格实际上不适用于 CAN 收发器、而是 CAN 控制器。  TCAN1145-Q1 只是一个 CAN 收发器。  

    CAN 收发器根据 ISO 11898 标准进行了标准化、 2. 。 CAN 控制器标准化为 ISO 11898、 1. 。  

    因此、TCAN1145-Q1 仍然是可在系统中使用的正确器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Ethan