This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCUR 泄漏应用问题

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612696/txs0102-txs0102dcur-leakage-application-question

器件型号: TXS0102

您好应用团队:

  我们想仔细检查 TXS0102DCUR、当 VCCA 上电时、如果 VCCB 断电、以及“EN =高电平“(OE 拉至高电平)

 从 A1/A2 侧到 B1/B2 侧是否存在任何信号泄漏或反向供电

发生什么事了?  

谢谢你  

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    此器件支持 Ioff 功能、在此期间、I/O 上的漏电流将受电气 Ch 中 Ioff 规格的限制:  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

     感谢您的反馈,所以 Ioff 功能也包括无论 OE 引脚启用或禁用 情况只需要考虑 VCC 是否已通电,我是正确的吗?  

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是的、正确。 启用/禁用 OE 时、这将是 IOZ 规格、不是电气条件中的 IOFF。  

    此致、

    插孔