This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TC9416 无法正常工作的问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613279/tca9416-issue-with-tc9416-not-functioning-as-expected

器件型号: TCA9416

我有一条 1V8 I2C 总线、我已使用 TCA9416(采用 X2SON 封装)添加了 3V1 和 3V3 部分。  在这两种情况下、器件都无法按预期运行、并将 SCLK/SDA 线保持在 0.3V 左右、无论主器件尝试如何处理它们。 多个电路板上存在该问题。

我移除了 TCA9416 器件、并确认总线段上的所有其他器件都能按预期运行。 然后、我采用 SOT-23-THIN 封装连接 TCA9416 器件、这样就成功了!

我确实考虑了器件焊接可能是问题的一部分、但根据短路的可能组合、我看不到任何能解释我在通信线路上看到的电压的信息。

X2SON 封装器件是否报告过任何批处理问题? 假设两个封装具有相同的内部组件、除了多个相同的部件故障之外、我想不出什么、这可以解释我遇到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    它看起来像是在过去 3 年中返回的几个单位。 已确定根本原因是装配与腐蚀相关的原因。

    它可能是相关的、尤其是当您订购零件的时间与质量退货时间表保持一致时。  

    DTM 器件也很难焊接、可能是其中一个引脚短接至 GND 并锁定总线。 但是、我只期望 SDA 锁定为低电平、因为 GND 接近 SDA。 X 射线是最好的告诉,但很难做到。  

    如果 SCL 被锁定、可能有不同的根本原因、因为 SCL 离 GND 很远。  

    如果你想通过 QEM 流程,我们可以从这里开始: https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html ,提交质量摄入表。  

    此致、

    Tyler