This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803DGKR 的 AEC 级直接替代产品

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TCA9517-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613108/tca9803-aec-grade-drop-in-alternate-for-tca9803dgkr

部件号: TCA9803
主题中讨论的其他器件: TCA9517-Q1

尊敬的团队:

能否请您建议将 AEC 等级降低为 TCA9803DGKR 的替代产品?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tanya:

    我们的 TCA9517-Q1 符合面向汽车的 AEC-Q100 标准。  

    它采用封装直接封装、但与 TCA9803 不同、器件两侧均需要上拉电阻器。  

    此外、TCA9517-Q1 的 VolB 典型值为~ 0.52V。 B 侧的失调电压有时与 VIL 小于 0.4V 的器件不兼容  

    此致、

    Tyler