This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:TC9416 无法正常工作的问题

Guru**** 2918380 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613278/tca9416-issue-with-tc9416-not-functioning-as-expected

器件型号: TCA9416

我有一条 1V8 I2C 总线、我已使用 TCA9416(采用 X2SON 封装)添加了 3V1 和 3V3 部分。  在这两种情况下、器件都无法按预期运行、并将 SCLK/SDA 线保持在 0.3V 左右、无论主器件尝试如何处理它们。 多个电路板上存在该问题。

我移除了 TCA9416 器件、并确认总线段上的所有其他器件都能按预期运行。 然后、我采用 SOT-23-THIN 封装连接 TCA9416 器件、这样就成功了!

我确实考虑了器件焊接可能是问题的一部分、但根据短路的可能组合、我看不到任何能解释我在通信线路上看到的电压的信息。

X2SON 封装器件是否报告过任何批处理问题? 假设两个封装具有相同的内部组件、除了多个相同的部件故障之外、我想不出什么、这可以解释我遇到的问题。