This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:欠压锁定期间的预期 ICC 和 IIO 电流消耗(受保护模式)

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612980/tcan1042v-q1-expected-icc-and-iio-current-consumption-during-undervoltage-lockout-protected-mode

器件型号: TCAN1042V-Q1

我的客户正在使用 TCAN1042V(并考虑 TCAN1051V)设计一个系统、因此需要了解其系统级功率预算在故障条件下的器件功率曲线。 数据表提到、当在 Vcc 或 Vio 上检测到欠压情况时、器件会进入受保护模式、在该模式下、总线引脚置于高阻抗状态。 您能否提供器件处于该“受保护“UVLO 状态时 Vcc 和 Vio 电源轨的典型和最大电流消耗?

具体来说:

当 Vcc<UV_VCC 时的电流消耗是多少?

当 Vio<UV_VIO 时、电流消耗的 IIO 是多少?

此电流消耗是否与“待机模式“电流(通常为~5–15µA) 或)或“未通电“状态电流更接近?

非常希望提供有关此锁定状态期间内部逻辑行为的任何其他数据。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:  

    ~使用未通电的漏电流作为基准、而不是待机电流即、欠压意味着 6 σ 未通电、应低于 数据表推断的第 9.3.4 节、谢谢。

    此致、

    Michael。