This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2901510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1610886/ds90ub948-q1-ibis-model

器件型号: DS90UB948-Q1

尊敬的专家:

 

您能帮助提供 948 的 IBS、AMI、DLL 文件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    让我为您查看这些特定文件、客户是否已请求并收到通道规范文档?

    此致、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    是的、客户具有通道规范文档、他们与 TI 签订了 NDA、您能在 1/28 之前通过邮件将这些 IBIS 文件分享给我吗? 客户申请紧急。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:

    请查看电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    客户需要 以下三个文件、您可以从邮件中将以下文件发送给我  

    1 份 IBIS AMI_test 报告

    2 IBISAMI 用户指南

    3 提供 ADS 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colt:  

    请参阅电子邮件回复。

    此致、

    Miguel