This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:差分端到单端

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612670/am26lv32e-differential-end-to-single-end

器件型号: AM26LV32E

您好的团队、
  我是否可以使用下面的 IC 中的 AM26LV32EMDREP 进行差分端到单端转换。信号类型 — 模拟


谢谢。此致
Jayakeerthana P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jayakeerthana:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    是的、此接收器获取任何有效的 RS 422(或 RS 485) 差)差分信号并将其转换为“单端“输出、这些输出是此收发器上的“Y"引“引脚。 您可以查看表 8-1、了解它如何将差分电压转换为 Y 输出的单端信号。  

    如果您有任何其他 RS 422 或 RS 485 一般性问题、我建议您查看我们的常见问题解答指南、该指南提供了大量资源、可以更好地理解/改进您的 RS 4xx 系统。  

     【常见问题解答】 RS –485 / RS 422 收发器资源  

    此致、

    Ethan