This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB5461-Q1:与 TUSB5461-Q1 和 TPS65987D 相关的器件树配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB5461-Q1, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1604215/tusb5461-q1-configuration-of-the-device-tree-related-to-tusb5461-q1-and-tps65987d

器件型号: TUSB5461-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

尊敬的出口:

请发布新主题、链接是 TDA4VH-Q1:与 TUSB5461-Q1 和 TPS65987D 相关的器件树配置 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

您能找我、然后帮助我确认应该如何编写我的设备树吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如前一个线程所述、TUSB5461-Q1 没有所需的任何固件。 唯一需要的固件位于 PD 控制器端。  

    我不确定这里的器件树是什么意思。

    PD 控制器 TPS65987D 用于控制 TUSB5461-Q1、 PD 控制器必须正确配置为具有交替值。 工作正常。

    这是 EVM 的 PD 固件以供参考。

    e2e.ti.com/.../HSDC183A-Firmware.bin

    e2e.ti.com/.../HSDC183A-Firmware.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于不活动而关闭线程。 如果您有任何后续问题或疑虑、请随时回复。