This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:ROUT 线路中的噪声

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612575/max3232e-noise-in-the-rout-line

部件号: MAX3232E

您好团队:  

在 Max IC 的 ROUT 3.3V 侧观察到一些常规的微小噪声。 请说明产生噪音的路由原因是什么、以及相应的解决方法是什么。 C1+和 C2+电容值为建议值 0.1 微法。  

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasu:

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    不幸的是、这种噪音可能发生的原因有很多。 您能提供该器件的原理图吗? 您还能否提供布局文件或图像(特别是该 IC 周围所有电容器的放置方式)?

    您还能否沿 ROUT 引脚上的噪声探测 MAX3232E 的 VCC 输入?  

    请注意、尽管根本原因可能难以确定、但从接收器的角度来看、这仍然是有效的信号。 因此、这不应该是问题。

    此致、

    Ethan