This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:VID =0451、PID=8044

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1612187/tusb8044-vid-0451-pid-8044

器件型号: TUSB8044

您好、

我是否可以知道 VID =0451、PID=8044 是哪个器件?

是 TUSB8044 吗? 但我在数据表中找不到相关信息?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

     这是您从 我们的集线器读取的 PID 吗? TUSB8044 或 TUSB8044A 的 PID  对于 USB3 为 0x8440、  对于 USB2 为 x8442。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    似乎不是  TUSB8044 或 TUSB8044A。

    是否可以搜索 PID 8044 VID  =0451、PID=8044?

    我无法从设备寻线中找到部件。 但他刚从某些设备读取的客户反馈是 VID  =0451、PID=8044。

    https://devicehunt.com/search/type/usb/vendor/any/device/8044

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff:

      PID 8044 不是 TI 器件。

      客户 在寻找什么?

    好极了

    Brian