This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:DS90UH948 &DS90UH947 — 链路和 Oldi 运行状况/诊断?

Guru**** 2925480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1613258/ds90uh948-q1-ds90uh948-ds90uh947---link-and-oldi-health-diagnostics

器件型号: DS90UH948-Q1

大家好:
下面是我的设置
UH947 ->远程链路 1 -> UH948(板载)-> Oldi 输出-> UH947(板载)->远程链路 2 -> UH948
我的 I2C 总线上同时具有板载连接器和 DES、并能够配置寄存器。  
我想知道是否有任何方法来监控/诊断的运行状况 远程链路 1 OLDI 输出 远程链路 2。 除了了解链路锁之外,我找不到别的东西,我也想知道传入的数据是否损坏,或者链路的运行状况低,需要重新建立。 我还模拟 PDB 上电序列。  
如果对 ser 和 des 有任何诊断/运行状况检查、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    对于 UH948、有裕度分析程序 (MAP)、可为您提供 SER 和 DES 之间链路的状态。 我在下面链接了一个应用手册以了解详情。  

    还有内置自检 (BIST) 功能、可通过硬件引脚或寄存器写入在 UH948 上操作(必须在 UH948 I2C 总线上本地完成)。 在 BIST 期间、SER 将向 DES 发送一个已知模式、DES 可以检查这些模式是否存在错误。

    MAP 和 BIST 均用于预量产测试、而不是任务模式。 在任务模式期间、可以监控 948 的锁定状态和 AEQ 状态。 OLDI 在协议中不包括任何 CRC、校验和或其他错误检查机制。

    地图应用手册: 链接

    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、感谢您的答复。

    如果 AEQ 状态>0、建议的恢复路径是什么?

    对于 UH947、除了监控 0x0C 通用寄存器的链路锁定和有效 pclk 之外、即使容易出错、这些寄存器也会告诉我有链路和时钟。
    有没有其他东西可以让我知道 UH947 的链路和 oldi 输入的完整性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nish、

    如果 AEQ 状态>0、建议的恢复路径是什么?

    我来详细说明一下 AEQ 状态的含义。 在 UH948 寄存器 0x3B 中读取 AEQ 状态。 该寄存器指示 UH948 在哪个 EQ 电平下工作。 该寄存器中的值较高意味着需要更多 EQ 来锁定到传入的 FPD 信号。 MAP 工具将为您提供一系列可成功锁定的 EQ 值。 如果读取的 EQ 值过高或过低、您可以软复位 UH948、也可以进行系统级复位以重新启动 AEQ 调整。

    是否还有其他任何事情可以让我知道 UH947 的链接和 oldi 输入的完整性?

    为了确保 UH947 和 UH948 之间链路的完整性、另一种选择是 RGB 校验和、该校验和仅适用于支持 HDCP 的器件。 UH947 和 UH948 支持 RGB 校验和选项。 RGB 校验和将检查每个视频数据水平线的完整性。 该选项在 UH947 寄存器 0xC0[3]中启用。 在 UH948 寄存器 0xC4[1]处检查校验和的状态。

    如果您要检查从 OLDI 源 (SoC) 到 OLDI 接收端 (TCON) 的视频的完整性、则需要考虑一个可以生成帧 CRC 的 SoC 和可以验证帧 CRC 的 TCON。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jack。 感谢您的帮助。