This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:SMBus 从模式和相关问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401, DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1596975/ds100kr401-smbus-slave-mode-and-related-questions

部件号: DS100KR401
主题 DS80PCI402 中讨论的其他部件

您好、

我们计划在 SMBus 从模式下使用 DS100KR401、并有几个问题:

  1. 看起来默认情况下需要 SMBus CRC/PEC 字节。  是这样吗?

  2. SMBus 从监控器寄存器中似乎不支持 10G-KR 模式。  MODE 引脚是否保持有效状态?  如果不是、默认值是什么?

  3. 如果未拉至高电平、INPUT_EN 引脚的功能是什么?

  4. 这些通道没有特定的输出使能功能、因此我们希望使用“PWDN 通道“寄存器(地址 0x01)中的断电位来实现相同的结果。  问题:
    (a) 断电时通道输出是否会处于高阻抗状态?
    (b) 断电时、通道输入是否仍然端接?
    (c) 是否保证通道上电/断电转换不会与其他通道中断?

  5. 如果 RESET 引脚为高电平并且未设置“覆盖复位“、那么是否会将所有通道断电?

谢谢、
GerryL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GerryL:

    研究一下、下周会给您解答。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    对此有任何更新?  Slight smileμ s

    为了供参考、该器件计划使用、IN_A 和 OUT_B 将连接到 DRA821U4 的串行器/解串器引脚、而 OUT_A 和 IN_B 将连接到 SFP+模块。  非常感谢您对此类设置的任何其他评论和/或建议。

    谢谢、
    GerryL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能在这里帮助吗?

    原始帖子的问题 2 对我们来说最为关键,即在使用 SMBus 接口时对 10G 与 10G-KR“模式“的控制。

    数据表第 9 页指出:“在 ENSMB 生效时 消耗量 、EQx 和 Demx 函数立即恢复为寄存器控制“、但我无法在寄存器列表中找到对 MODE 设置的任何引用。

    在 EEPROM 寄存器映射(表 5)中、每个通道都有一个“CHx_Sel_mode"位“位、但 SMBus 寄存器集中显然对应的位会指示“SET BIT 为 0“(对于通道 0、寄存器 0x10 中的位 6,根据我的推算结果)。

    我们只想在 10G 模式下运行、而不进行 10G-KR 链路训练。

    谢谢、
    GerryL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GerryL:

    对延迟深表歉意。

    默认情况下似乎需要 SMBus CRC/PEC 字节。  是这样吗?

    我不确定情况是否如此。  实际上、我没有听说过 我们的任何信号调节器件上使用了 CRC/PEC 字节、尽管许多器件支持 SMBus。

    您是否因为寄存器 0x06 而得到了这样的印象?

    10G-KR 模式在 SMBus 从器件寄存器中似乎不受支持。  MODE 引脚是否保持有效状态?  如果不是、默认值是什么?

    是的、 MODE 引脚在 SMBus 从模式下保持有效。  您可以使用该引脚配置 10G/10G-KR 模式。

    如果未拉至高电平、INPUT_EN 引脚的功能是什么?

    预计此引脚在器件运行期间将为高电平。  综上所述、DS100KR401 是一款类似的器件 DS80PCI402。  您将看到相同的引脚编号控制 DS80PCI402 上的 RX 检测功能。

    > 是否保证通道上电/断电转换不会与其他通道发生中断?

    是、每个通道都是独立的。

    关于断电时的输入/输出阻抗、我将进行深入研究。

    > 如果 RESET 引脚为高电平并且尚未设置“覆盖复位“、那么所有通道是否会断电?

    我也会介绍这一点。

    谢谢、

    Drew